This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560200:器件更换

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201, TPS560200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802118/tps560200-part-replacement

器件型号:TPS560200
主题中讨论的其他器件:TPS561201

您能不能帮助我识别 TPS560200DBVR 的 PIN-PIN 和 Foot Print 兼容器件替代产品

 

TPS560200DBVR 支持500mA 电流、我们需要至少600mA 的连续电流和750mA 的峰值电流额定值。 我们的输入电压为9VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saurabh:

    没有其他器件与 TPS560200引脚相同。 最佳权变措施是切换到 TPS561201。 TPS56x201是1A 至5A 的 P2P 系列、采用 SOT23-6封装。 客户将把布局更改为 SOT23-6封装。 谢谢!