This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5954:TLC5954问题

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798565/tlc5954-tlc5954-issue

器件型号:TLC5954

1.TLC5954数据表第27页的"命令"配置不是很了解

2. TLC5954数据表第31页的"数据"写入、请帮助确认我的代码的正确性

3.在我的代码编写中有两个位置、都在 LED.C 函数中:

LED_DRV_TransmitByteProcedure_COM()函数是写入命令的函数。

LED_DRV_TransmitByteProcedure_Data()函数是写入数据的函数

在程序开始时、主函数进入。 首先、配置 LED_DRV_TransmitByteProcedure_COM 函数。

然后执行 LED_DRV_TransmitByteProcedure_Data 函数控制。

因此、不能打开 LED 灯

 代码随附

e2e.ti.com/.../4212.Source.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、

    1) 1)您是指写入命令96h 吗? 它用于生成内部锁存以更新 BC、FC、MC 值。

    2) 2)您能否绘制程序的流程图、以便我更轻松地进行检查?

    此致、

    肖恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。