This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235:当输入电压为5V 时、如果 TPS65235输出电压可以在7V~20V 范围内进行调节、那么输出电流为20mA?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800453/tps65235-if-tps65235-vout-can-adjust-from-7v-20v-when-vin-is-5v-iout-is-20ma

器件型号:TPS65235

你(们)好,先生  

我的客户请求规格为 Vin =5V/Iout =20mA Vout 为7V~20V (需要225个步长来调节),并希望使用 I2 来调节 225个步长的 Vout。

我们是否可以检查 TPS65235是否可以满足此类规格。 如果是、我们是否有参考电路?

                                                        令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    TPS65235可以满足输出电压范围。 但是、它只有16个阶跃可以调整。 您可以参阅其数据表中的表6。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户想要使用5V 输入电压/5V 输出电压11V~20V (16阶跃、可通过 I2C 调节输出电压)输出电流10mA。

    我们是否可以为客户提供参考电路?

    或者、我们可以遵循要修改的参考电路?以及可以删除的组件。

    因为我们不在 LNB 应用中使用。 一些引脚、如 TCAP/EXTM/GDR。 我们是否可以让这些引脚悬空? (我们当前参考了 DiSEqC 2.x 应用的 TPS65235 EVM 原理图、我们是否可以知道是否需要连接 D2?)

    因为我们希望使用 I2C 来控制输出电压。 如何连接。

                                令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    您可以参阅另一个用于 DiSEqC1.x 应用的 EVM。  

    2.如果未使用 EXTM、则应将其接地。 其他可悬空。  

    3.可以移除 D2。

    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    您可以帮助检查随附的文件电路。

    当我们在 I2C 模式下工作时、Vctrl 是否可以浮动?

                                                                

                                                           令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    原理图的一些注释:  

    1.建议将 C30更改为10uF。  

    2.将 C28更改为1uF。  

    3.将 R24更改为220k Ω。  

    4.将 VCTRL 引脚接地或悬空。  

    5.将 EN 引脚直接接地。  

    6. DIN、DOUT、GDR 引脚可以悬空。  

    7.将 L10更改为10uH。