This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器解决方案

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3643, LM36010, LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802063/asking-for-the-led-driver-solution

主题中讨论的其他器件:LM3643LM36010LM3644

大家好、
我们是否具有以下 flsh LED 驱动器 IC?
闪光灯 LED 驱动器为4通道(2个 HI-WLED 1A、2个 IR-LED 1.2A)


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SHI、
    我们没有这样一个器件可以支持这些高功率、但我们有一些 LED 闪光灯驱动器、例如 LM3643/LM3644/LM36010。 您可以参阅这些器件并检查它们是否能为您提供帮助。
    此致
    肖恩