This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5108:当输入为一个 PWM 时如何使用 LM5108。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5108, LM5106, LM5105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801797/lm5108-how-to-use-lm5108-when-input-is-one-pwm

器件型号:LM5108
主题中讨论的其他器件: LM5106LM5105

你(们)好。

我想知道在有一个输入 PWM 时如何使用 LM5108。

可以给我一些建议吗?

如果我们可以在有一个输入 PWM 时使用 LM5108、  

请告诉我建议的配置。

2.如果我们不能利用我们的情况。

  请告诉我可以使用的另一个驱动程序?

  *我们的用例需要高达100V 的启动电压。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Kengo、

    感谢您关注 LM5108。 LM5108具有互锁功能、可防止两个输出同时处于高电平、即使输入均为高电平也是如此。 这有助于通过简单的更改来实现单个 PWM 输入、并确保 LO 和 HO 输出不会同时处于高电平。

    对于单个 PWM 输入、可以向 LI 输入添加一个小信号晶体管和上拉电阻器、以创建 PWM 信号的补充信号。 LM5108互锁在 LO 和 HO 输出之间没有增加死区时间、因此可以通过具有更高导通电阻的 MOSFET 栅极上的网络和无电阻的关断二极管来增加开关的死区时间。 请参阅随附的方框图文件。

    如果应用中需要较长的死区时间、则 LM5105和 LM5106具有死区时间可编程的单个 PWM 输入。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Richard。

    非常感谢您为我们的配置提供最佳答案。
    我明白了!

    此致。
    Kengo。