This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251PWR

Guru**** 2508355 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800696/ucc28251pwr

主题中讨论的其他器件:UCC28250

我将转换器组装在 UCC28251PWR 上。

我使用 GND 上 SS 引脚之间的 MOSFET 7002开关来打开/关闭输出电压。

当我将 SS 输出切换到 GND 时、我看到转换器继续工作、直到电容器的输出电压降至接地。

您能否解释一下、如果 SS 输出应使器件停止、它为什么会继续工作?

谢谢你

串行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serg、

    理论上、将 SS 引脚拉至接地、应快速关闭控制器。
    您能否连接 SS 引脚、OUTA 引脚、OUTB 引脚和 VOUT 波形? 谢谢。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附图片上的黄色为输出直流电压、品红色为 ss 引脚电压和输出交流电压(我使用桥式整流器原理图)

    我将尝试在 EN 引脚上使用其他开关来对两个引脚进行调光...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我已添加到 EN 引脚的开关,并且 EN 和 SS 上的两个开关已停止生成。
    看起来需要完全停止和下一个软启动、因此需要使用这两个引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serg、

    最好仅驱动 EN 引脚来禁用或启用器件。
    是第二幅图片中 SS 引脚短接至 GND 后的 EN 引脚高电平、当 EN 引脚为高电平时 SS 引脚短接至 GND 后的输出信号波形是否已禁用输出。
    如果 C19的充电和放电时间较长、我想您可以尝试降低 R16和 C19。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自数据表:
    "如果设计人员希望在过流情况下使用电平信号禁用 UCC28250、建议的解决方案是下拉 SS 引脚而不是 EN 引脚。"
    在过流情况下、IC 停止后、我看到了不带软启动的启动。
    由于初级晶体管中存在高电流应力、这对我来说是不可接受的、因此我使用了 SS 引脚而不是 EN。
    使用两个引脚可解决后置停止生成的问题
    感谢您的交流和解答
    串行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈、我将关闭本主题。 谢谢——邓