This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:恒定电流限制功能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24750, TPS2662, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801227/tps24750-constant-current-limit-feature

器件型号:TPS24750
主题中讨论的其他器件: TPS2662TPS2596

大家好、

我的客户希望在负载电流增加超过100mA 时将输出电流限制在100mA。
他不想设置故障计时器、要求100mA 持续流动、直到输出电流降至100mA 以下。

TPS24750的功能是否可行?
如果答案是否定的、我想知道是否有 TI 器件满足要求。
在本例中、输入电压为9V。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    TPS24750是一款断路器型器件、不会将输出电流调节至100mA。
    TPS2662适合您的要求。

    应用用例是什么? 和负载?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    感谢您的回复!

    很抱歉、我忘记告诉您。
    电源开关需要3A (最大值)电流、因此 TPS2662无法满足要求。

    应用是支持 USB 电力输送的电气设备(DFP 应用)。
    我的客户希望在 特定操作中限制 USB 器件的源电流(省电)。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、

    遗憾的是、没有单芯片解决方案可满足您的要求
    9V、100mA 至3A 限流器件

    一个建议是根据应用手册 www.ti.com/.../slva836.pdf 并联使用两个 TPS2596器件

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh-San、

    感谢您的评论。

    您是否知道 TPS2596何时发布?

    此致、
    雅丽塔