This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:如何添加用于 LED 电流控制的外部电路

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/802050/lmr62421-how-to-add-external-circuit-for-led-current-control

器件型号:LMR62421

你(们)好

我的客户最初 使用 RT9293BGJ6和ET5120A 进行 LCM 背 光控制、但他们遇到 LED 闪光灯问题。

因此、我们推出了 LMR62421 EVM、以便它们进行测试、而不会出现任何问题。

但它们需要控制 LED 电流以更改背光。 那么、您是否有建议添加外部电路来满足此要求?

BRS

卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您推广 LMR62421。

    他们是否有用于控制 LED 背光的 MCU? 如果是、它们可以通过 RC 电路将 PWM 信号驱动到 FB 引脚、以控制 LED 电流。