This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51020:和 TPS54317控制环路

Guru**** 2598445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801938/tps51020-and-tps54317-control-loop

器件型号:TPS51020

团队、

我们需要替换与这些器件一起使用的过时输出电容器。  新电容器的 ESR 是原电容器的一半。 更适合纹波、但我想检查它是否对控制环路产生实质性影响。  


您能否共享此器件的控制环路计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    它是一个电压模式器件。 ESR 较小的输出电容器可能会对环路产生一些负面影响。 您能否向我发送您的原始原理图以及新旧输出电容器的器件型号?
    我们没有该器件的计算工具、但我可以帮助评估稳定性。
    谢谢!

    此致、
    Hao