This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2961:bq2961

Guru**** 2514215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2961, BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799769/bq2961-bq2961

器件型号:BQ2961
主题中讨论的其他器件: BQ2962

你(们)好

我希望具有3.8V 过压和2.3V 欠压、BQ2961器件的完整器件型号是多少。 数据表中未提及。

您能就此主题提供建议吗?

谢谢、此致

Dileep Chacko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dileep

    有一个 bq2962。 这对您不起作用吗?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx

    我从数据表 BQ296103DSGR 中获得了器件型号、但后来发现过压保护和欠压保护分别为4.5和2.5V。 我希望具有3.85V 过压保护和2.1V 欠压保护。 我的理解是、为了获得该值、我应该请求 TI 定制。 bq2962还具有4.35V 和2.5V 的过压保护和欠压保护、我仍需要从 TI 订购定制器件。 我是否获得过压保护和欠压保护分别为3.85V 和2.1V 的任何标准器件。 我的应用程序适用于锂离子电池(LFP)。 请提供建议。


    谢谢、此致

    Dileep Chacko
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dileep

    不幸的是,答案是否定的 必须为此提出请求。


    谢谢
    Onyx