This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:支持-20度?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798806/bq27220-support--20-degree

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

您好、专家、

bq27220 CEDV 是否支持-20度?

如果客户切断电压规范为3.4V、在我进行数据记录测试时、我是否应遵循该规范? 还是3.0V 更好? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、
    是的、器件可以支持-20C

    请按照我们在线工具 gpccedv 中的说明进行操作

    执行数据记录测试时、执行至3V

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    那么、文档显示低温为 0°C 或5°C、这是一个示例、我可以将其更改为-15°C 或-20°C、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、根据 gpccedv 工具的使用手册、您可以在-20°C 的温度下执行测试。

    谢谢
    Onyx