我希望电源以大约最大输出电流20%的值进入 AAM (连续开关、无突发)、无论输入的线路电压如何。 当 PWML 打开时、ABM 突发模式会在每次突发开始时产生瞬态尖峰、而开关节点电压可能为数百伏、我想在大多数负载范围内尽量减少这种情况。
我正在使用 在 sluc644中为此控制器提供的 Mathcad 工作表。 我已经将 V.in_BUR 电压设置得非常低、并尝试了一系列 R.CS 电流感应电阻器。 在这两种情况下、"Neutron ..." 工作表建议对其他一些组件进行更改、我也进行了这些更改。
我所经历的一切都与我所经历的情况几乎没有什么接近、实际上在许多情况下、我甚至在满负载时都没有达到 AAM 模式。 我想、我需要的是每个开关周期上的峰值电流降低。 这应该在较低的输出电流下进入 AAM、然后控制器可以调整开关占空比以提供更高的输出电流范围。
可以这样做吗?