This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:使用 LM3489实现超高输入电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800050/lm3489-using-lm3489-for-very-high-input-voltage

器件型号:LM3489
主题中讨论的其他器件:LM5085LM5116

大家好、

对于高于35V 的输入电压(可能高达100V)、如果我为 Vin 引脚、ADJ 引脚、ISENSE 引脚和 EN 引脚使用电阻分压器、齐纳二极管和 TVS、则使其低于10V、是否正常工作?

非常感谢!

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、C.T.、

    此设计需要大量工作。 您必须:

    1) 1)PFET 驱动器电平位移、
    2)保护 VIN -需要支持 PFET 电平转换器输入、
    3)保护 ADJ (如果不进行微调、此功能将无法正常工作、
    4)可能会保护 Isen。

    再说一次、这将是一个艰难的设计。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、C.T、

    我注意到、您以相同的 LM5085请求结束了查询、因此假设您选择了该器件。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的帮助、我想知道为什么它需要 PFET 驱动器电平位移?

    对于 PFET、它只需要将栅极拉至接地、而不像 NFET 需要电荷泵那样。

    您能解释一下我应该为 PFET 护卫舰做些什么吗?

    谢谢你。

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、C.T、

    如果芯片尝试关闭器件、由于栅极将低于源极、因此它将保持开启状态。 为栅极构建电平转换器会很快变得复杂。 它还将消耗静态电流。

    您是否考虑使用额定电压为100V 的 LM5116?

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu 您好、

    请参阅以下链接。 希望这对您有所帮助?

    e2e.ti.com/.../crafty-idea-create-a-150v-non-synchronous-buck-solution-with-a-lower-vin-rated-controller