This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:能否永久开启输出晶体管?

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801740/lm2674-can-i-turn-on-the-output-transistor-permanently

器件型号:LM2674

在一个应用中、我需要终端用户能够选择三个输出电压中的一个。 两个是直接通过输入或输出分压器电阻来实现的。 但是、第三种选择要求输出电压等于输入电压(在我的情况下为24V)。 是否有办法永久导通稳压器的输出晶体管? 例如、将 FB 连接到 GND。 电流限制是否仍然有效?

或者、如果我绕过稳压器、即使用合适的晶体管将输入连接到输出、稳压器是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tony、

    我在专家弗兰克的这部分中很喜欢。

    此致、Robert。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将 FB 引脚拉至接地、器件将以~95%的最大占空比运行。 因此开关不会
    持续导通。 我想说、使用外部旁路 FET 将是实现此功能的最佳方案。