This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25EVM-681:无法从寄存器0x8C 读取当前 IOUT

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801841/tps544b25evm-681-unable-to-read-current-iout-from-register-0x8c

器件型号:TPS544B25EVM-681

您好!

我在 Linux 中有一个独立的 c 代码、用于从寄存器0x8C 读取电流。 即使未连接加载寄存器、代码也始终输出0xE007。

场景2:

我将 EVM 连接到 TI Fusion Designer 应用并开始轮询。 即使未连接负载、它也会显示0xE007。

在输出中连接了一些不同的加载寄存器后、仍然显示为0xE007。

我更改了 IOUT CAL 值、以便0x8C 中的 IOUT 更改为0A。 之后、我再次添加一个加载寄存器。 输出无变化。  

如何测量输出电流?

顺序是什么?

此致

Nishant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishant、

    您可能知道、我们正在进行此离线处理。