This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:用于分离轨输出的反相降压/升压转换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56221, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798917/tps56221-inverting-buck-boost-for-split-rail-output

器件型号:TPS56221
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

TI、

我一直在探索新组件的论坛、并希望很快试用、同时我还在研究如何在  反向降压/升压拓扑中整合 TPS56221的仿真。 与 TPS6215x   http://www.ti.com/lit/an/slva469c/slva469c.pdf 的本应用手册类似 。 如果可能的话、我希望有一个具有变压器或耦合电感器拓扑的解决方案。  TPS56221无法实现这一点是否有任何原因? 在尝试以这种方式进行设计时、我应该注意哪些具体的"问题"或事项?

您是否有已经为该器件或类似器件实现此拓扑的 TI-TINA 仿真?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    我想不出为什么 TPS56221不能用作反相降压/升压转换器。 有一点是转换范围有限、因为输入电压(-Vout)不能超过14V、因此您将仅限于诸如+5V 至-5V 的应用。就仿真而言、可能没有真正的选择。 我使用的每个 TINA-TI 模型(除非特别标记为反相降压/升压或负输出)都将内部 GND 节点硬接地。 对于反相降压/升压、IC 的 GND 必须连接至负 Vout。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,我很感谢他的快速回答。 +5/-5正是我想要做的。 这似乎很有希望。

    我正在使用我之前提到的应用手册进行"餐巾纸背面"计算。 --提高开关频率是否会降低可能的输出电流?

    我当时正在考虑使用0.45uH 耦合电感器、因为我在默认500kHz SW 下具有该现有电感器。 但是、由于它是可选的、我想了解300kHz 和1MHz 软件的外观。

    我还想研究一下我实际上可以使用哪种肖特基二极管来承受应用中的高电流、有什么建议吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    增大开关频率将降低 p-p 电感器电流、因此您应该在标称值下以更高的频率获得更大的负载电流。 您能否举一个计算示例?

    您的电流有多高? 您可能必须并联二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    现在、我将关闭该线程。 您可以随时重新打开它。