This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3475:使用 LM3475实现极高的输入电压

Guru**** 2509495 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3475

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800044/lm3475-using-lm3475-for-very-high-input-voltage

器件型号:LM3475

大家好、

对于高于12V 的输入电压(可能高达100V)、如果我为 Vin 引脚和 EN 引脚使用电阻分压器、齐纳二极管和 TVS、使其低于10V、是否正常工作?

非常感谢!

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu、

    您必须确保 EN 和 VIN 不会超过16V。您能否告诉我您的应用以及您为什么期望在输入端提供100V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    实际上 、输入电压 可能更高。  应用是  来自电机 电压输入(12V 至200或更高)的直流12V。

    如果使用 反激式、 UVLO  几乎 为20V、  而且 X'mer  对于   我们可以 使用的电路板规格来说太大、 因此我们 只能 考虑 非隔离式解决方案。

    C.T.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C.T.

    如果 LM3475的输入钳位在12V、Vin 高达200V、您计划如何耗散功率?  或者这些只是可以抑制的短时 HV 瞬变。  您可能已经从其他帖子中注意到、这可能有点复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C.T.

    我现在要关闭这个线程。  您可以随时重新打开它。