This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725:bq2472和 bq40z50之间的充电算法

Guru**** 2530480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801842/bq24725-charging-algorithm-between-bq2472-and-bq40z50

器件型号:BQ24725
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

充电 IC BQ24725 用于使用电量监测计 IC BQ40Z50为4s2p 电池充电。

 

但是、在 Bq24725中没有预充电、CC 和 CV 模式的定义。

 

当我的系统在低或高环境温度下运行时、我还需要 bq24725来执行不同的满电池电压和不同的充电电流

 

 1.如果我在 Bq40z50中设置相对参数、BQ24725是否会自动接收到 Bq40z50的消息、并针对不同的电压和温度采取正确的充电行为?

 

2.如何在 BQ24725中设置预充电电流和预充电电压?

 bq24725数据表9.2.2.1负输出电压保护中提到的充电电流仅很少信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hilary、

    预充电电流为500mA、预充电和快速充电之间的阈值电压由 BAT_LOWV 给出、如下所示。

    您可能还需要考虑使用 JEITA 曲线来监控电池温度并相应降低充电电流和充电电压的充电器。 但是、我仅支持电池充电器、因此请为 BQ40Z50创建新主题、以便向您的电量监测计提问。

    此致、

    Angelo