This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53317A:为什么 Webench Designer 不允许我在这个额定125C 的器件上使用100C 的工作温度?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801925/tps53317a-why-does-webench-designer-not-allow-me-to-use-100c-operating-temp-for-this-125c-rated-part

器件型号:TPS53317A

您好!

代表我的客户发布。

根据数据表中的封装选项、TPS53317A 的额定工作温度高达125C。  但是、当在 Webench Designer 中创建新设计时、它将我的温度限制在85°C、因此我无法检查此部件是否适用于我的设计。  我计划在100°C 的环境温度下运行它。  此设备是否正常工作?  我计划在6V 输入电压、0.6V 输出电压和6A 电流下使用它。  我需要了解该部件是否支持我的 DDR4应用。  

请帮助。

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    该器件的建议环境温度高达85c。
    我们不建议在100c 环境温度下使用此器件。

    谢谢