This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:启动电流波形

Guru**** 2553800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801009/bq25713-startup-current-waveform

器件型号:BQ25713

您好!

您是否有从适配器输入到系统输出的启动电流波形?
我认为浪涌电流可以受 ACP-ACN 上的输入电流检测限制、我想知道在释放 HIZ 条件后、浪涌电流可以立即工作。

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinya、

    由于 Q1的预感、从输入 VBUS 到 VSYS 的路径没有直接路径。 您将 VBUS 到 VSYS 的浪涌电流称为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    很抱歉、我的解释不够。
    当使用0V VSYS (空电容器)而不使用电池释放 HIZ 模式时、我想知道转换器如何通过波形图像来拉启动电荷。

    谢谢、
    S.Sawamoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Sawamoto - San、

    我建议在 BQ25713EVM 上进行测试。 您可以监控输入电流、输入电压、系统电压以及 SW1或 SW2、以查看开关活动。


    此致、
    Joel H