This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:TPS92641 HG/LG 异常

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799986/tps92641evm-tps92641-hg-lg-abnormal

器件型号:TPS92641EVM

您好!

客户按照 PMP8016 EVM 板(PMP8016电路)将布局作为附加文件进行操作。

输出异常似乎进入 IC 保护模式、如下所示:

由于充电电压变为增益更高、C28中的电路仅从1uF 变为2.2uF。

 

是否有解决此问题的建议?

 

此致、

Kevin Line2e.ti.com/.../PMP8016-circuit.pdf

e2e.ti.com/.../TPS92641-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、通道定义如下:

    CH1=HG
    CH2=LG
    CH3=IADJ
    Ch4 = ILED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lin、

    您能否在较低的时基获取高电平和低电平栅极的示波器图片、以查看两个 MOSFET 是否同时导通? 似乎达到了上部 MOSFET 短路保护、从而导致较长的关断时间。

    此外、在拍摄示波器图片时、您能否关闭持久性、以便图片上仅显示一个扫描、而不是重叠波形?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    更正波形(将 Iadj 调整为低于1.6V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lin、

    我无法从上一篇文章中判断示波器图片显示了什么:

    "林您好、

    您能否在较低的时基获取高电平和低电平栅极的示波器图片、以查看两个 MOSFET 是否同时导通? 似乎达到了上部 MOSFET 短路保护、从而导致较长的关断时间。

    此外、在拍摄示波器图片时、您能否关闭持久性、以便图片上仅显示一个扫描、而不是重叠波形?

    此致、"

    示波器图片应该只显示一次扫描、我不知道上面的图片显示了什么、因为它是多次扫描。

    示波器图片应聚焦于 MOSFET HG 和 LG 栅极信号的导通和关断边沿(需要两张图片)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lin、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、