您好!
我在5V 输入和-3.5V 输出配置中使用 LM27761,可提供150mA 输出电流,从而为某些非常敏感的模拟电路提供负电源。 我的原型 PCB 是 FR4 4层、除1个问题外工作正常。
飞跨电容器(位于 PCB 边缘–我在回顾中意识到这是一个错误)发出大量噪声、而在3cm 外的真正敏感的运算放大器(也沿着同一 PCB 边缘)会接收到这种噪声。 我看到运算放大器输出上的正负尖峰非常尖锐、与在相同2MHz 频率下飞跨电容器充电/放电相关的尖峰对齐。 我没有看到任何传导噪声进入同一个运算放大器的电源,因此我正在将其缩小到辐射噪声。 只需将探针靠近电容器,我就可以在示波器上看到飞跨电容器的噪声。 位于 PCB 边缘可能会使问题变得更糟。
我尝试遵循数据表中提供的布局指南。 我之前没有看到过 LM27761评估板。 但是、当我将我的布局与现在的评估板中的布局进行比较时、我会看到我的布局中有几个问题、我计划在下一个修订版中解决这些问题。 您能否查看我是否应该修复/更改其他内容?
顶层布局已附加。 顶盖是飞跨帽。 蓝色突出显示在接地层下方。 沿边缘向右的敏感运算放大器为3cm。
我计划在下一版 PCB 中进行以下更改:
1) 1) 当前1uF 飞跨电容大小为0805。 我要将其更改为0402 (如评估板中),并使其尽可能靠近其引脚(将 ENABLE 稍微移开)。 我认为这是产生噪声的最大原因。
2) 在 顶层和 GND 层,我将在飞跨电容器周围插入接地覆铜,以防止与 PCB 边缘直接相邻。 遗憾的是、我无法将电容器移至其他任何位置或远离边缘。 我认为这是噪声的下一个最大原因。
3) 3) 尽管接地层/层不直接位于飞跨电容器下方、但几乎就在此处。 我将把它从电容器上拉回来。
4) 4) Cin 和 Cpout 电容大小当前为1206。 我将把它们更改为0603,使它们更靠近针脚。 目前、Cpout 为4.7u。 我将其更改为2.2u 以适应0603尺寸减小。
5) 5) 我将调整 Cin、Cpout、Cout 的方向,如评估板所示。
6) 6)根据数据表、引脚2 (GND)不直接连接到顶层的散热焊盘。 它们通过 GND 层进行连接。 但是,如评估板所示,我将在顶层本身连接引脚2和散热垫。
7) 7) 我将稍微移开反馈电阻器,并像在评估板中那样使 COUT 更近。
评估板中飞跨电容器旁边的大型 C++和 C 焊盘的用途是什么? 它是否是大尺寸电容器的占位符-但出于什么目的? 还是由于其他原因而出现?
如果您有任何其他布局建议,我将不胜感激。
非常感谢、
Satish Acharya