This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC256301:如何开始使用 LLC 控制器 UCC52630?

Guru**** 2514015 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301, UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797902/webench-tools-ucc256301-how-to-start-using-the-llc-controller-ucc52630

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC256303

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、我现在尝试使用 LLC 控制器 UCC256301。 最近、一些问题让我感到困惑:

1/当我分别在引脚3 (VCC 引脚)和引脚4 (BLK 引脚)上施加15V-VCC 和3V 电源时、不会发生低侧驱动脉冲、引脚12 (RVCC 引脚)的电压电平始终为零。 我想知道应该采取哪些其他措施来使控制器正常工作。

2如果我使用 UCC256301作为宽电压源(36VDC~110VDC)直流/直流转换器的控制器、应该如何配置引脚1 (HV 引脚)? 是否可以将其直接接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    感谢您关注 UCC256301 LLC 控制器。

    要启动该器件、必须将 VCC 电压提高到最高 VCCstartself 阈值28V (通常为26V)以上。 之后、VCC 可降至15V。 此外、我建议将 BLK 上的电压设置为3.2V、因为 Vblkstart 的最大阈值为3.095V。 施加3.0V 电压可能不足以满足某些器件的要求。

    如果您不需要 HV 启动、则使用 UCC256303控制器可能会更简单、该控制器的启动电压通常为 VCC > 10.5V (电流数据表未指定最大阈值)。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    因为我不熟悉 UCC256301控制器、其内部逻辑相当复杂。

    我想知道我应该如何配置每个引脚的电压电平、以便它能够启用其内部波形发生器并产生驱动脉冲。

      我们非常感谢您为您提供患者指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    VCC:施加26V 电压、然后将 VCC 电压降至15V

    BLK:施加大于3.1V 但小于4V 的电压

    UCC256303和 UCC256301的启动行为唯一区别是 HV 启动功能。 对于 UCC256301、通常 HV 引脚连接到整流交流线路、并为 VCC 充电至26V。 一旦 VCC 达到26V、RVCC 就会被启用。 一旦 BLK 大于3.1V、器件将开始开关。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC256303Testing_2D00_20190507.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    1.是的,VCR 在应用 VCC 后变为3V 是正常的。 这是 VCR 引脚的共模电压。

    2.如果 FB 环路未从引脚拉出任何电流、FB 引脚电压将向上浮动。 如果输出电压未达到标称值、则 FB 环路将拉取极少的电流、因此 FB 引脚电压将接近7V。

    3.可能是高侧开关运行不正常。 例如、如果高侧 FET 从未打开、则不会看到任何谐振电流。

    我指的是初级侧开关节点上的电容。 如果开关节点上有任何缓冲电容、请尝试将其移除。 您还可以尝试使用具有较小输出电容的 FET。

    您能否共享电路板的原理图? 我将检查是否有任何其他组件需要更改。

    此致、
    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ben、

    我的原理图随附。

    我想知道是 VCR 引脚异常情况阻止高侧驱动正常工作。 因为我的 VCR 引脚始终具有相对 较高的偏置。

    感谢您对患者的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    您可以重新发送原理图吗? 我认为这并不是您上一篇帖子中的内容。 如果您不想将其发布到此公共论坛、您也可以将其发送给我。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    您是否能够让您的转换器运行?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    自从您上一篇帖子以来已经有一段时间了、因此我将继续并关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请随时发布新帖子。

    此致、
    本·洛夫