This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17308Q3:MOSFET 峰值浪涌耐受电压

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17308Q3, CSD18543Q3A, CSD19538Q3A, CSD19537Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800666/csd17308q3-mosfet-peak-surge-withstand-voltage

器件型号:CSD17308Q3
主题中讨论的其他器件: CSD18543Q3ACSD19538Q3ACSD19537Q3

您好!

我想知道 CSD17308Q3的峰值浪涌耐受电压

是30V

谢谢

此致

苏布拉马尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subramani、
    感谢您提出问题。 我们不会为 FET 提供浪涌额定值。 此器件的绝对最大漏源(BVDSS)为30V。 我们不建议在高于30V 的电压下运行 FET、因为这会导致雪崩。 也不建议在重复雪崩模式下运行 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    谢谢。 您是否在相同的封装中具有更高的电压 MOSFET? 此外、您还有适用于 Toshiba U-MOSVIX-H 器件的 CrossRef。 他们声称它具有低 Rdson 和更高的额定电压。
    此致
    苏布拉马尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subramani、
    在3x3mm SON 中、我们有以下更高电压的器件:

    CSD18543Q3A、BVDS=60V、最大15.6m Ω@ 4.5VGS、最大9.9m Ω@ 10VGS
    CSD19538Q3A、BVDSS=100V、最大61m Ω@ 10VGS
    CSD19537Q3、BVDSS = 100V、最大14.5m Ω@ 10VGS

    您是否有想要我们交叉参考的 Toshiba 器件的器件型号? 该产品系列中似乎有很多器件。 您是否会考虑使用替代封装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subramani、
    我只是想跟进一下、看看您是否需要任何其他信息。 否则、我将关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    请关闭此主题、因为我们现在正在检查您在仿真中的建议

    谢谢

    此致

    苏布拉马尼