This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:高功率 PoE 解决方案的案例示例

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798389/tps2372-case-example-for-high-power-poe-solution

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:TPS2373

有一位客户开始考虑将802.3bt PD 在 TPS2372或 TPS2373的功率超过125W。

下面是否有关于大功率 PoE 解决方案的任何信息?

适用于超过125W PoE 解决方案的①Reference Ω 设计。

②Is 照明或楼宇高功率 PoE 有成功案例吗?  

③If 有适用于802.3bt PoE 的推荐电缆、请告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、


    请参阅以下答案:
    使用2个 TPS2372-4可以实现90W 功率。 请参阅参考设计 :www.ti.com/.../slva986.pdf

    2.我们已发布了802.3bt 功率的 LED 照明参考设计 :www.ti.com/.../TIDA-01463

    3. CAT5-E 电缆可支持 BT PoE。

    如果有其他问题、请告诉我、谢谢!

    此致、
    廖青
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    此处为相同请求...

    我们对建议作出答复已~5天。 还有其他要求吗?

    如果没有、我们非常感谢您通过在"已解决"按钮上进行切片来关闭此主题。 如果需要其他帮助、请告知我们。

    感谢您使用德州仪器的 PoE 产品进行设计、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    请随时告诉我问题是否已解决、或者您还有其他问题。
    如果我的答案涵盖了您的问题、请单击"解决"按钮、告知我们关闭问题、非常感谢!

    此致、
    廖青
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    廖三

    很抱歉我的回复延迟。
    我的问题得到解决、非常感谢。

    此致、
    Satoshi