This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:使用 LM117生成负电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM117, LM137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801588/lm117-using-lm117-to-generate-a-negative-voltage

器件型号:LM117
主题中讨论的其他器件:LM137

可以将两个工作台电源连接在一起以产生+/- 3V 电压、方法是将其中一个的正极连接到另一个的负极以创建一个公共 GND?

是否可以将两个 LM117连接在一起以产生+/- 3V 电压? 两个 POL 将输入相同的正直流线路电压?

我尝试轻松生成低电流负电源轨、而不是使用开关稳压器构建一个负电源轨。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rajan、

    您不能使用 LM137的原因是什么?

    这会更简单。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我的设计中没有任何其他负电压、我只需要生成单个-ve 轨。

    lm137需要非稳压-ve 输入来产生稳压-ve 输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rajan、

    我不知道做您描述的事情、LM117与开关稳压器不同、不会产生特定的电压。
    线性稳压器将继续降低电阻/增大电阻、直到满足其基准电压。

    此外、如果没有负电压、我不确定如何使用 LM117创建反馈以尝试调节至负电压。 LM117输出将始终尝试调节至高于 ADJ 电压的 Vref。 因此、您需要在 ADJ 处使用负电压。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    我认为您是对的、我认为同样的论点适用于所有线性稳压器。 还有其他技术、例如使用电荷泵、变压器或开关稳压器、但我想轻松创建-ve 轨、并且需要大约-0.5A 的电流!

    此致、
    Rajan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajan、

    我理解这种沮丧情绪、但就 LM117的创立而言、我认为您同意我的观点、即这是不可能的。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    有许多技术可用于从+ve 轨、电荷泵、反相降压/升压等生成-ve 轨。。。前者在源电流方面受到限制、而后者更复杂且更昂贵。

    我的结论是使用 LM137等器件、并使用预先提供的隔离式直流/直流、以生成一个-ve 轨、该轨应与添加另一个绕组一样简单。

    你怎么看?

    Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Rajan、

    这似乎适合所需的内容。

    谢谢、
    Daniel