This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:断续模式

Guru**** 2770695 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801213/lm5119-hiccup-mode

器件型号:LM5119

你(们)好

我将测试 LM5119的双降压(13V、18V)。

13v 但18V 在 空载时启动断续模式没有问题。
查看数据表、似乎只有与断续相关的过流。
您是否可以因为另一个原因而打嗝?

测试条件

2通道降压(LM5119)

  1. 输入:直流66~100V

    输出:DC 13V/DC 18V

           直流18V 1A (典型值)/11A (峰值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果 RCR 滤波器未很好地滤除感应电阻器上的噪声、则可能存在错误的 OC 条件并使器件进入断续模式。
    您能否在 pdf 文件中提供原理图?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的支持。

    请参阅随附的原理图

    e2e.ti.com/.../2CH-BUCK_5F00_LM5119.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您能否将 RD902和 RD903值更改为100欧姆并检查其是否有用?
    只需检查问题是否与电流感测电路上的噪声有关。
    在布局中、CD901应靠近 CS2和 CSG2引脚。

    谢谢