This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:VBP 是否可由外部8V 电源供电。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800597/tps40170-can-vbp-be-powered-by-an-external-8v-source

器件型号:TPS40170

根据我的计算、器件在我的应用中变得太热、我找不到具有较低 Qg 的 MOSFET、并且我不想降低开关频率。 是否有二极管保护稳压器? 我可以将 VBP 连接到外部8V 电源以在高输入电压下降低芯片上的负载、还是会损坏 TPS40170?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将与产品专家讨论您关于使用外部偏置的问题、然后我将在周一与您联系。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 VBP 上使用外部偏置来减少 LDO 产生的热量。 偏置电压不得超过8.8V 的绝对最大值、且必须大于 LDO 输出电压8.3V 的最大值。 此外、外部偏置不得超过 VIN、因此 VIN 不得低于外部偏置电压。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katelyn。