This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65283:同步双路降压转换器配电开关

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801732/tps65283-synchronous-dual-buck-converter-power-distribution-switch

器件型号:TPS65283

您好!

我使用 TPS65283来降低输入电压并生成两种不同的输出电压。

下面介绍了我对该器件的查询。

1.降压转换器有一个用于 USB 应用的集成配电开关。 但我不想使用与 PDSW 相关的任何 I/O。

我在不连接任何电路的情况下、将 SW_IN、SW_OUT、SW_EN、nFAULT 引脚保持断开状态。 这是否会影响降压- 1和降压- 2的正常运行?

2.根据数据表中的(9.2功能方框图)、降压- 1、降压- 2和电源开关似乎彼此独立。 因此、我相信我可以忽略 PDSW 引脚。

3.如果我不使用电源开关、是否可以使用 nFAULT 引脚来感测降压- 1和降压- 2电路中的任何故障情况?

谢谢、此致、

Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    注释:  

    是的、Buck1、Buck2和电源开关彼此独立。  

    请确保将 SW_EN 连接到 GND、并且其他引脚(SW_IN、SW_OUT、RSET、nFAULT)可能处于悬空状态、这不会影响 Buck1和 Buck2的运行。  

     不能、您无法使用 nFAULT 来感测 Buck1和 Buck2中的故障情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的赵:

    感谢您的回答。

    此致、
    Sakthivishnu