This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070A 的综合问题(续)

Guru**** 2517590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799926/ucc28070a-synthesized-questions-of-ucc28070a-continued

器件型号:UCC28070A

尊敬的 John:

1、

因此、在上电和交流压降恢复时的浪涌事件期间、VVSENSE < VVINAC、合成的下斜率变为零、就像我在下面绘制的蓝色曲线一样?

2、在正常运行期间、关断时间下斜率仿真由下面的公式决定。

但是、如何确保在 L 值随流过它的电流而变化的情况下实现准确的斜率仿真?? 我的意思是 、L 变化、下降斜率变化、但上面的公式没有考虑电感变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jankel、
    是的、右侧的蓝色图显示了下斜率为零。
    没错。
    上面的等式12只是电感器电流的近似值。
    在开关关断期间、FET 中的电流为零、因此您假设电流从 CSA 的峰值检测值(开关关断前)线性衰减到 CSA 的峰值检测值(就在开关导通时)。
    但是、由于 FET 电流为零、因此在 RSYNTH 电阻器的计算中使用电感的无负载值。
    正如您所说的、电感将随电流而变化、但不应发生很大变化。
    希望这能解答您的问题
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您在上面的回复中有一个错误:

    电流从 CSA 的峰值感应值(开关关断前)线性衰减至 CSA 的峰值谷值感应值(开关导通时)。

    但是、如果这样假设关断时间电流、那么在上电和交流压降恢复时、在浪涌事件期间、它如何在饱和电压值处变平? 如果关断时间仿真电流始终从 CSA 的峰值感应值衰减到 CSA 的谷值感应。 必须在关断时间内存在仿真上升电流、对吧? 但是、如果像您说的那样、它怎么会上升呢?

    我猜的是、一旦 VVSENSE < VVINAC、 关断时间仿真电流将通过对内部电容器充电而上升、直到达到饱和、而不 是从 CSA 的峰值感应值衰减到 CSA 的谷值感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jankel、
    数据表显示、当 VINAC 大于 VSENSE 时、PWM 为零。
    这就是它的全部意思。
    我认为数据表可以更好地描述这一点、这有点令人困惑。
    PWM 保持关闭、直到 VINAC 小于 VSENSE
    在浪涌条件下、这会保护 FET。

    此致
    John