This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:TPS62175工作频率

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798189/tps62175-tps62175-operation-frequency

器件型号:TPS62175

尊敬的先生:

我的客户使用 TPS62175、Vin=12V Vo=3.3V/500A 期间的开关频率异常

在示波器中、开关频率为500kHz (而非1MHz)。

请仔细查看电路/波形并提供建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    您使用的电感器的基准是什么?
    在0至500mA 的所有负载范围内、您是否观察到一致的漂移?
    非常感谢!

    此致、
    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我没有听到您的反馈。 您是否能够解决您的问题? 还有其他问题吗?
    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已将 EVM 应用到 RD 确认。

    第一个关闭任务。

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    TPS62175 PIN4 (NC)、数据表中提到:建议连接到 AGND、但可以保持悬空。
    如果 PIN4悬空将影响频率?
    谢谢!
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    当 PIN4保持悬空时、它不会影响频率。
    谢谢!

    此致、
    Dorian