请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54140 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们使用 TPS54140在24V 输入电压、5A/58kHz 时输出电压为5V/0.5A。
Webench 设计人员认为、IC 功耗等于230mW。 (我可以向您发送原理图)
该值与85.9%的给定效率一致。
但是、当我使用数据表时、该值比数据表高4倍:891mW。
此值与预测的效率不一致。
我已经问过数据表公式是否有问题、TI 回答我"否"。
如果功率公式没有错误,那么这种差异来自什么?
等待您的回答、
Lucie Schmitt