This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:LM5066I

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801488/lm5066i-lm5066i

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5066

尊敬的 TI 团队:

大家好。

我们将 LM5066I 热插拔控制器用于电信产品中的高电流保护。

在我们的应用中、我们使用48V-12V 直流/直流转换器。 我想在直流/直流转换器的电源(48V)和负载(12V)侧使用此热插拔控制器。
您能不能推荐这种架构、无论它是否能帮助我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Astrome、

    LM5066适用于48V 和12V 电源轨。 请告诉我们以下内容、

    • 系统在48V 和12V 电源轨时所需的保护特性
    • 每个电源轨上的最大负载电流

    以下链接中提供的设计计算器可帮助您制定符合规格的设计。 我们鼓励您使用此工具。

    http://www.ti.com/product/LM5066/toolssoftware

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    感谢您的快速回复。