This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261-1:最小占空比

Guru**** 2532630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801258/tps65261-1-minimum-duty

器件型号:TPS65261-1

你(们)好。

客户进行了测试、如下所示。

初始条件

  • 输入电压:12V
  • 输出电压:0.85V (空载)

2.测试内容

  1. 值班检查(@13.2Vin ):9.2%
  2. 增大输入电压(15.6Vin)->输入电压增大0.93V
  3. 增大输入电压(16.5V 输入电压)->发生开关搜索

客户询问以下两个问题。

TPS65216-1的最小占空比。

2. 建议解决输出电压增加和输入电压升高时的开关搜索问题的解决方案。

请检查并回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles

    当输入电压增大时、高侧 MOSFET 将在最短导通时间内工作、如果继续增大输入电压、IC 将触发 OVP。  

    在数据表的第6页中、有最短导通时间规格:  

    典型值= 80ns、最大值= 100ns。  

    何时应确保导通时间@最大输入电压> 100ns。  

    问题:  

    最大输入电压是多少?  

    权变措施:  

    建议降低工作频率。 -->您可以尝试设置 ROSC=90kohm。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的赵

    感谢您的快速回答。

    输入电压范围为10.8V 至13.2V。(典型值:12V)
    客户测试过最坏的情况。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    如果最大输入电压=13.2V、我认为 ROSC=73.2k Ω 是可以的、那么 Fsw 将为~600kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你