This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065D:TPS2065D 电源开关是否支持双向电流感测保护?

Guru**** 2383540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2001D, TPS2065D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801430/tps2065d-does-tps2065d-power-switch-support-biadirctional-current-sense-protect

器件型号:TPS2065D
主题中讨论的其他器件:TPS2001D

TPS2065D (1A)/ TPS2001D (2A)电源开关是否支持双向电流感测保护? 我们是否有详细的描述或图解支持?

电流感应保护方案

 当系统断电以及系统电源处于活动状态时、中的电流保护方案是什么、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于上电、正向电流限制保护:

    作为电流限制、它使内部 Mos 在线性区域和饱和区域之间工作、从而增加 RDS 以限制电流。

    有关详细应用、请参阅数据表8.3.4的电流限制部分。

    对于反向保护、TPS2065D 和 TPS2001D 仅保证反向电流阻断被禁用。 数据表说明如下:

    原则如下:

    内部 Mos 背靠背、可通过禁用的二极管阻止反向电流。

    如果您认为这解决了您的问题、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您在~24小时内没有回复此消息。
    我将首先解决该问题。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    谢谢。