This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941C:电流限制

Guru**** 1924080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2941C, BQ24650, LM338, LM1086
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801285/lm2941c-current-limiting

器件型号:LM2941C
主题中讨论的其他器件: BQ24650LM338LM1086

大家好 、

能否将 LM2941C 用作具有电流限制功能的电池充电器?

如果是、请告诉我如何操作  

如果可能的话,我希望在本周内得到一个答案。

此致、

巴塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basel、

    视情况而定。 您希望为哪种类型的电池充电? 请提供化学成分以及电池和电池组电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    12V SLA 电池组。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basel、

    要实现12V SLA 电池充电器、您有两条路线。
    1) 1)使用专用多级充电器 IC、如 BQ24650 www.ti.com/.../bq24650.pdf
    2) 2)设计分立式充电器电路、这将更加困难。

    LM338和 LM1086等3端子稳压器可在以下电池充电器示例中调节上分压电阻器 R1或 Rs + R1上的 Vadj 电压。 这不同于在较低分压电阻器 R2上调节 Vref 或 VFB 电压的较新线性稳压器。 以下示例的公式不适用于 LM2941C。

    所示为3端线性稳压器的12V 分立式电池充电器电路示例:
    LM338数据表图41简单充电器: www.ti.com/.../lm338.pdf
    LM338数据表图34显示了更复杂的充电器电路。

    有关简单充电器电路的更多详细信息:
    LM1086数据表图21: www.ti.com/.../lm1086.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Basel、

    如果您希望以固定电压为12V SLA 电池充电、则可以将 LM2941C 输出电压设置为13.6V。与多级充电器相比、充电时间将大幅增加、但电路要简单得多。 SLA 蓄电池无法在13.6V 电压下无限期地连接到充电器、因为蓄电池会损坏。 恒压或恒流充电会影响电池寿命。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我已经检查了 LM338和 LM1086、但为了减少 BOM、我考虑使用 LM2941C 稳压器作为"EN"选项、而不是将其中一个与 MOSFET 配合使用。

    我想我别无选择、只能将 LM338或 LM1086与 MOS 晶体管一起使用。

    感谢你的帮助。

    此致
    巴塞尔
x 出现错误。请重试或与管理员联系。