This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5034:LM5034使用单电压模式控制

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801448/lm5034-lm5034-use-single-voltage-mode-control

器件型号:LM5034

大家好、

有一位客户提出了有关 LM5034的问题。

LM5034是一款控制模式控制器、现在客户希望更改为使用单电压模式控制。

设计方法是在 CS 引脚上放置一个电容器、并使用内部45uA 电流源生成 三角波。

因此将没有电流模式环路。

请确认此设计方法是否正常?

如果没有、您能否帮助与客户分享如何实现它?

非常感谢!

BR

Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheng、

    客户可以从 CS 引脚放置一个电阻器接地、斜率电流源已经是斜坡波形、因此无需使用电容器。

    我建议他们尝试从 CS1和 CS2到接地的10K 电阻器、这将提供360mV 的峰值斜坡电压、低于450mV 的最坏情况下最小电流限制值。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Peter。