This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:24Vin、30~50Vout/10A 电流的参考设计?

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801241/tps92692-reference-design-of-24vin-30-50vout-10a-current

器件型号:TPS92692

尊敬的 TI 专家:

我的客户需要24V 输入、30~50V 输出、10A 电流升压 LED 驱动器、是否可以使用2个并联 TPS92692来实现这一目的?

如果是、您是否可以帮助提供类似的设计以开始? 如果没有、您能建议其他解决此问题的方法吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、

    您只需使用一个 TPS92692即可完成该设计。 TPS92692是一款电流控制器、实际上外部组件决定了输出功率级别。 对于您的应用、最大的问题是驱动外部 FET 和您使用的开关频率。 采用500W 设计时、外部 FET 可具有高栅极电荷、您必须确保 TPS92692的栅极驱动器能够以您希望的工作频率驱动 FET。

    如果栅极驱动强度不足以容纳您选择的功率 FET 或(FET 采用 parrallel 形式)、则可以在驱动 FET 之前使用更强的外部 FET 驱动器来缓冲输出。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tuan:
    明白了、非常感谢您的及时支持