This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:当输入电压波动时、LMR62421将输出什么

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR62421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801511/lmr62421-what-will-lmr62421-output-when-input-voltage-fluctuation

器件型号:LMR62421

尊敬的 TI 团队:
   我的客户使用 LMR62421进行4V 转9V/0.3A、当输入 在3V 和4V 之间来回波动时、输出是否会异常。

   谢谢!

此致!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    是的。 输出电压将保持稳定在9V。