This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:使用铅酸 PowerSonic PS-1250 12V 5Ah 电池时出现 GPCRA0和 GPCRB 错误

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801179/bq34z100-g1-gpcra0-and-gpcrb-error-when-using-lead-acid-powersonic-ps-1250-12v-5ah-battery

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRBGPCCHEM

提交附加的 GPCRA 和 GPCRB 文件时出现附加错误。

电池是铅酸电池、因此使用 C/20放电率。 这可能是错误来源吗? 有什么想法吗?

https://www.power-sonic.com/wp-content/uploads/2018/12/PS-1250%20technical%20specifications_US.pdf

GPCRA 错误

0
警告:负载下的电压2303mV 高于 OCV 2137mV。 请检查您的化学 ID 是否正确。

GPCRB 错误

错误:计算未成功、但未确定具体原因。
       请检查所有文件是否都是根据文档准备的。
       已通知支助人员

e2e.ti.com/.../May13_5F00_GPCRB_5F00_803.zip

e2e.ti.com/.../GPCRA_5F00_May13_5F00_LeadAcid_5F00_803_2D00_report.zip

e2e.ti.com/.../GPCRA_5F00_May13_5F00_LeadAcid_5F00_803.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Padam、

    感谢您提供日志文件-由于当前加载、我们将在 COB Friday 2019/05_17之前提供更新

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Padam、

    如下图所示、放电期间该化学 ID 的电池电压高于最大电池开路电压2137mV。  这表明存在不正确的化学 ID。

    请使用 gpcchem 工具确定电池的正确化学 ID、可在以下网址找到: http://www.ti.com/tool/gpcchem

    如果该工具产生了 ChemID 803、请将发送到 gpcchem 工具的日志文件发送到该工具。

    此致、

    Bryan Kahler