This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:用于 Pout&gt 100W 应用的 LM5022

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM3488, LM51551, LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799795/lm5022-lm5022-for-pout-100w-application

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM3488LM51551LM5020

您好!

我正在评估高功率升压转换器的 LM5022用例、其中我的输入为12V 至24V 的升压转换器的输出功率为150W。 我计划使用该器件来替代我现有设计中的 LM3488。 这两款器件之间的对比如何?LM5022是否会是更适合我的用例的套件? 谢谢。

此致、
Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    它们实际上是相似的、我不理解您在 SWAP 背后的动机。 它们的驱动器基本上具有相同的强度、LM5022实际上具有较低的电流感应效率:LM5022的最大电压为0.5V、而 LM3488的最大电压为0.15V。 另一方面、LM3488没有软启动控制。

    相反、我会推荐最新的升压/反激式控制器 LM51551。 与 LM5022和 LM3488相比、它具有更低的电流感应工作电压、电流限制下的断续模式、更强大的栅极驱动器以及一些其他改进。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao、
    感谢您的意见!

    另一个问题:LM5022或 LM3488上是否存在占空比限制? 我们观察到、LM3488在高负载(Iout = 6A、Vout = 24V)下、在实验室测试中占空比似乎保持在50%左右(Vin = 12V)。 类似的情况是否适用于 LM51551?

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3488没有有效的占空比限制。  LM5022有一定的限制、但数据表仅给出最小值90%和典型值95%、未给出最大值。

    我们有一个 LM5020-2器件、它具有50%的固定最大占空比。  由于它需要最小 VIN=13V、因此您可能需要使用外部线性电路来创建10V 电压、从而将其直接馈入 VCC。  通过这种方式、您可以将 VCC 与 VIN 引脚连接。

    线性电路可通过10V 齐纳二极管和双极实现(请参阅随附的手图概念)。 然后、您可以将 LM5020 FB 置于 GND、电路将以50%占空比运行。

    谢谢、

    Youhao