This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2665:是否需要外部二极管来启动?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801248/lm2665-is-external-diode-for-start-up-necessary

器件型号:LM2665

大家好、团队、

我的一位客户使用 的 TC1240AECHTR 不需要外部二极管即可启动。 我们建议将 LM2665作为具有相同引脚输出的备选器件。 但是、根据 LM2665数据表、在 Vin 和 Vout 引脚1和5之间启动时需要使用通用二极管。

对于未经二极管的客户测试的 LM2665M6X/NOPB、IC 上的初步结果很好(3.3V 输入在被测驱动器上增加了一倍、达到6.6V)。   

但是、我们想知道该 GP 二极管对于器件运行是强制性的/强制性的、还是建议将其作为预防措施。   

我们的观察结果是、即使没有二极管、电压也会双倍工作、但如果是强制性的、则可能会对性能产生一些负面影响。

或者、由于每个启动序列都可能需要、在产品的生命周期中不使用它会产生什么不利影响。

 请查看二极管的确切用途、即使其倍压器未正常工作(可能会产生其他影响、目前我们尚不知道)。

此致、

Mahendra

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第9.2.1.2.1节指出:

    仅启动时需要肖特基二极管 D1。 内部振荡器电路使用 OUT 引脚和 GND 引脚。 OUT 和 GND 上的电压必须大于1.8V 以确保振荡器运行。 在启动期间、D1用于对 OUT 引脚上的电压进行充电、以启动振荡器;此外、它还保护器件不会导通其自身的寄生二极管并可能锁存。 因此、肖特基二极管 D1必须具有足够的载流能力、以便在启动时为输出电容器充电、并具有低正向电压、以防止内部寄生二极管导通。 1N5817等肖特基二极管可用于大多数应用。 如果输入电压斜坡小于10V/ms、则可以使用 MBR0520LT1等较小的肖特基二极管来减小电路尺寸。

    可以通过限制输入电流来防止闩锁、但我不知道该限制是多少。

    据我所见、如果没有二极管、使用 LM2665是不安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mahendra,

    首先、感谢 Clemens 的回复。 我们不应推荐任何与数据表不符的内容。 需要 D1才能确保启动。 正如 Clemens 所说、没有二极管就不安全使用 IC。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi