This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求具有软启动和电流限制可调节功能的电源开关解决方案

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801269/asking-for-power-switch-solution-with-soft-start-and-current-limit-adjustable-function

主题中讨论的其他器件:TPS2595


大家好、
我们是否有具有软启动和电流限制可调节功能的电源开关?
电压为5V~12V。
电流为2.5A

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    我建议查看 TPS2595、它具有软启动和可调电流限制功能。

    谢谢、
    黄亚瑟