This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:不带 D +、D-的电缆连接的限流方法。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801189/bq24297-current-limiting-method-for-cable-connections-without-d-d-

器件型号:BQ24297

你好
目前、客户正在应用采用 BQ24297的电路设计。

条件
1.当 USB D+、D-线缆连接到产品时,产品将其识别为 USB,电流限制为500mA。
2.仅连接不带 USB D +和 D 线的电源线时,电流限制为500mA,同时将产品识别为 USB。
3.连接到快速充电器适配器时,它将识别为适配器并确认正在充电,但不限于2A。

在连接电源线时、如果# 2中没有 USB D +或 D 线、我可以更改电流限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim、

    您可以在使用主机控制器完成输入源检测后手动更改电流限制。 只需更改 REG00[2:0]。


    此致、
    Joel H