This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:通过 TI Fusion 软件从 Intel hex 配置文件中提取故障日志

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801178/ucd90120a-extracting-the-fault-logs-from-intel-hex-configuration-file-via-ti-fusion-software

器件型号:UCD90120A

你好

-我们希望从仅可远程访问的主/从 UCD 器件对中提取故障日志。  

我们能够将这些 UCD 设备的配置文件导出为 Intel hex 格式。  

-接下来,将配置文件导入到一些本地 UCD 设备中,这些设备可在我们自己的实验中访问。

-在 TI Fusion Digital Power Designer 器件配置导入步骤中、当数据闪存导入发生时、日志会报告"正在清除数据闪存日志..."。

因此、当 TI Fusion 工具回读时、存储在配置文件中并导出到 Intel hex 文件中的所有故障日志都将丢失。

-是否可以禁用"正在清除数据闪存日志..." TI Fusion 工具的导入脚本中的步骤?  请提供建议。

谢谢、此致、Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可以使用0xEB 和0xEC 命令来提取各个故障、并根据 http://www.ti.com/lit/zip/slvc676第10.28节中的信息解析故障、而不是导出十六进制文件

    请执行以下步骤:

    1.发出0xEB READ 命令以获取可用故障总数

     2.发出0xEB 写入命令、将 故障索引更新为(0 -[总故障数-1 ])

    3.发出0xEC 读取命令以读取步骤2中索引分配的故障

    4.重复步骤2和3、直到检索到最后一个故障。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yihe、

    -感谢您的快速且信息丰富的回应!

    我们以前曾尝试直接读取和解析故障,但我们没有完全成功。  但是、我们将重试。

    -我们更希望 TI Fusion 工具为我们解析故障日志... 这会导致最初的问题:

    -如何禁用“正在清除数据闪存日志...” TI Fusion 工具的导入脚本中的步骤?

    谢谢、此致// Peter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Peter

    如果您在解析故障日志时遇到问题、请发布新帖子、以便我们提供帮助

    目前、不支持请求的功能、但我将其转发给 GUI 团队。

    此致

    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yihe --谢谢你的答复! 很遗憾听到不支持此功能。 请告诉我它是否得到支持。 此致// Peter。