This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:支持超过256节串行电池

Guru**** 2543750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800351/bq76pl455a-over-256-serial-cells-support

器件型号:BQ76PL455A
主题中讨论的其他器件: ISO1050

bq76PL455A 最多可支持16节电池、最多可堆叠16个器件。

因此、我认为支持的最大电池节数为256。 (16节 x 16个器件)

如果我们希望监控256节以上的电池、是否可以使用 bq76PL455A?

例如、当我们想要支持386节电池时、是否可以将 bq76PL455A 用作附加系统块(与应用手册 SLUA785图19类似)?

如果您有建议的结构和外部外设、请告诉我。

e2e.ti.com/.../bq76PL455A-block.pptx

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    限制是针对16个串联堆叠的器件、因此、如果您使用 MCU 直接与2个单独的 bq76pl455a 器件进行通信、并且创建的器件堆栈实际上是2个单独的器件堆栈、而不是保护更大的电池组。 如果您走这条路、则将第二个器件与 MCU 隔离非常重要。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒-圣、

    感谢你的答复。
    从您的回答中、我了解到 bq76PL455A 可支持256节以上的电池。

    对于 MCU 通信隔离、您是否要告诉我建议的器件型号?

    在应用手册 SLUA785中、有一个 ISO1050作为隔离器。 多点通信图上有一些 CAN 收发器。 请告诉我推荐的收发器器件。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    唯一推荐的组件是此处的用例场景应用手册中显示的组件: www.ti.com/.../slua785.pdf。 除此之外、它还由用户首选项决定。

    此致、

    泰勒