请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455A 主题中讨论的其他器件: ISO1050
bq76PL455A 最多可支持16节电池、最多可堆叠16个器件。
因此、我认为支持的最大电池节数为256。 (16节 x 16个器件)
如果我们希望监控256节以上的电池、是否可以使用 bq76PL455A?
例如、当我们想要支持386节电池时、是否可以将 bq76PL455A 用作附加系统块(与应用手册 SLUA785图19类似)?
如果您有建议的结构和外部外设、请告诉我。
e2e.ti.com/.../bq76PL455A-block.pptx
此致、
Kohei Sasaki