This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603PWPEVM:LM43603反馈谐振器

Guru**** 2797455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801468/lm43603pwpevm-lm43603-feedback-resitor

器件型号:LM43603PWPEVM

您好。团队  

有关数据表的说明如下。

kΩ 的 kΩ 形式应用包括10 μ F 至100 μ F 范围内的 RFBT。

MΩ、数据表中的采样电路为1 μ A。

即使顶部反馈电阻为1MΩ Ω、也存在任何问题吗?
最恰当的考虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当增加反馈电阻时、输入端的电流消耗会降低。 但是、由于电流减小、FB 节点更容易受到噪声的影响。 FB 电阻器的布局应直接靠近 IC、走线应远离开关节点。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn