This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:输出电压不稳定

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/801097/ucc28c43-instability-of-the-output-voltage

器件型号:UCC28C43

您好!

我设计了具有以下规格的直流/直流升压转换器:

-输入电压30/40V

-输出电压325V

-输出电流为600mA

我使用 了 ucc28c43。 如图所示、即使我使用较大的 TSTOP、仿真也无法达到所需的输出电压。 我还试图使用稳定的状态,但情况仍然一样。

可能我的补偿网络设计有误。 您能帮我解释如何解决它吗?

提前感谢您、

Gerardo Saggese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、

    分压器电阻 R11和 R12过小、更改为330K 欧姆和2.54K 欧姆。 输出电容器看起来有点小。 请尝试增大输出电容、分别使用10uF、50uF 和100uF。 这可以提供帮助吗? 期待您的回复。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Teng:
    我使用了您的技巧、最终效果很好。 非常感谢您重放我。
    也许您可以帮助我更好地了解这款微控制器。 在启动过程中,输出电压等于输入电压。 所以,我想这是因为 IC 没有软启动技能,我对吗? 如果没有、有一种方法可以在 IC 达到阈值电压之前实现输出的软启动?