This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:TPS92692:降压/升压还是升压?

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/798627/tps92692-tps92692-buck-boost-or-boost

器件型号:TPS92692

我正在使用 tps92692执行两个项目。 我有一个问题、我应该在降压/升压或升压配置中使用它们吗?

项目1:

输入:
输入电压:(最小值:6V 典型值:12V 最大值:16V)

输出:
3个串联 LED
VLED:(最小值:2.75V -典型值:3.25V -最大值:3.55V)
输出电压:(最小值:8.25V -典型值:9.75V -最大值:10.65V)
I LED 输出电流:典型值:1A -最大值:1.2A

项目2:

输入:
输入电压:(最小值:6V 典型值:12V 最大值:16V)

输出:
2个串联的 LED、但有时只有一个 LED 处于活动状态、或者两个 LED 均处于活动状态。 为此、我将使用 FET。
VLED:(最小值:11.6V 典型值:13.6V -最大值:14.8V)

1个 LED 工作时的输出电压:(最小值:11.6V、典型值:13.6V、最大值:14.8V)

具有2个 LED 的输出电压响应:(最小值:23.2V -典型值:27.2V -最大值:29.6V)

I LED 输出电流:典型值:1A -最大值:1.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josnei 您好、

    对于升压稳压器、输出电压始终必须大于输入电压。 对于降压/升压(升压到电池)、输出可以小于或大于输入电压。 升压稳压器通常比降压升压稳压器具有更好的效率。 您需要注意的主要事项是、对于任何反馈(65V)、都不会超过器件的额定电压。

    对于您的项目1、您应该使用升压到电池。

    项目2、您可以使用降压/升压或 Sepic。 在项目2的负载输入和输出时、您需要考虑的主要因素是开关的导通和关断时间。 您需要缓慢地开关负载、以便环路能够跟上调节的步伐。 例如、当两个 LED 都打开并且通过使用 FET 开关将另一个 LED 短接而仅切换到一个时: 如果切换过快、则 ON LED 上会出现高电流、因为输出电容器上的输出电压必须放电、因为它上以前具有高电压。

    根据您的输入电压...这是否符合汽车要求? 如果是、您仍然需要担心负载突降电压可能会远高于16V。 因此、请确保您不会超过65V 要求。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Tuan。

    因为在项目1中必须使用升压到电池配置、所以如果输出电压可以高于或低于输入电压? 我可以使用降压/升压设置吗?

    您是否有任何有关如何使用 FET 的示例、以便开关的打开和关闭时间不会影响 LED?
    我在图中连接 FET 的方式会起作用吗? 尚未计算组件的值、请仅考虑指开关的红色链路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josnei 您好、

    这有点超出了 E2E 的范围。 通常、您的电路根本不起作用。 VCC 将始终低于 Vin、因此如果 Q2 FET 是 N 沟道、您将永远无法开启它。 我建议您对自己进行有关 FET 如何工作以及如何降低开关时间的培训。

    但斯克图安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。
    我有两个问题。

    1) 1)我是否可以使用降压/升压转换器来实现这些输出电压?
    输入电压:(最小值:6V 典型值:12V 最大值:16V)
    输出电压:(最小值:8.25V -典型值:9.75V -最大值:10.65V)


    2) 2)您是否可以对这些输出电压使用升压到电池设置?
    输入电压:(最小值:6V 典型值:12V 最大值:16V)
    2个串联 LED:
    1个 LED 工作时的输出电压:(最小值:11.6V、典型值:13.6V、最大值:14.8V)
    具有2个活动 LED 的输出电压:(最小值:23.2V 典型值:27.2V -最大值:29.6V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josnei 您好、

    是的、您可以对1)和2)使用降压/升压。  请注意、降压/升压和升压到电池是相同的拓扑。

    谢谢 Tuan